大家好、
我正在使用 CC2538、我遇到了有关低功耗模式的问题
1.我尝试使用 cc2538_믹 뒡 固件_1_0_1_0中的源代码 sleepmode.c 运行 CC2538进入睡眠模式2
2.为了测量电流、我移除了跳转 P403、P404、P405 并 测量 SmartRF06 EB 上的功耗
结果(~6mA)高于数据表(~1.6uA)
此外,如果我调用函数 SysCtrlDeepSlep(),则 cc2538进入睡眠模式,但 测量电流大约为0.5mA
我想、我尚未使 CC2538进入睡眠模式成功。
有人可以帮助我解决这个问题吗?
很抱歉我的英语不好。
谢谢。