This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:2450BM14G0011替代产品?

Guru**** 2541010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/700425/cc2630-2450bm14g0011-alternate

器件型号:CC2630

 2450BM14G0011平衡-非平衡变压器似乎很难获取;这是奇怪的、因为它位于 Launchpad 上?  

我宁愿使用集成平衡-非平衡变压器、而不是分立式等效元件。  我看到 2450FB15A050E 似乎有更多的可用器件...有人知道该器件是否适合 CC26xx (特别是 CC2630)、或者是否有其他经批准的器件可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roozbeh、

    2450BM14G0011平衡-非平衡变压器旨在与 C26x0器件共轭匹配。 具有50欧姆平衡阻抗的2450FB15A050E 的情况并非如此。 我不建议使用该部件、因为您必须将平衡的网络与分立式组件匹配。

    以下是受支持平衡-非平衡变压器的概述: processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Integrated_Baluns

    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Simon、我可以使用 Murata 器件、Mouser 似乎有很好的库存! 正在关闭。