This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2591与 CC2592阻抗匹配网络

Guru**** 2581505 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2592, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/700608/cc2592-cc2591-vs-cc2592-impedance-matching-network

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他部件:CC2591CC2520

您好!

我们目前正在设计中使用 CC2591 (使用 CC2520)、我想知道我是否可以用 CC2592代替 CC2591而不做任何更改。

阻抗匹配网络是否需要重新调整,或者两个芯片的输出阻抗是否相同?

感谢您的回答。

Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2592不是直接替代产品、因为与 CC2591相比、引脚排列有所不同。

    对于 CC2520 - CC2592输入/输出 March 电路、请遵循 CC2538-CC2592 EM 参考设计、 www.ti.com/.../cc2538-cc2592em-rd