This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Anaren A2530E24C 模块将支持 Zigbee 3.0规范

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530, CC2530EMK, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/700144/is-anaren-a2530e24c-module-will-have-support-of-zigbee-3-0-specification

Thread 中讨论的其他器件:Z-stackCC2530CC2530EMKCC2531EMKCC 调试器

大家好、

    现在、我将 Anaren A2530E24C Zigbee 模块与预加载的内置 ZNP 堆栈版本2.5.1用作网状网络。 请您提供以下问题的信息。

    (1) Anaren 模块 A2530E24C 是否支持 Zigbee PRO 2007的所有功能。 此模块是否支持 Zigbee 3.0规范?

    (2)如果 Anaren 模块 A2530E24C 不支持 Zigbee 3.0规范。

      (a)是否能够在同一模块中实现 Zigbee 3.0规范? 如果可能、该过程将是什么?

      (b)如果无法在与我必须使用的模块类型相同的模块中实现 Zigbee 3.0规范、并发送我的链接/过程来实现 Zigbee 3.0标准。

   (3)借助 Zigbee 3.0规范支持、所有器件能否在具有不同配置文件(如通用自定义配置文件、轻链路和家庭自动化配置文件)的网状网络中相互通信?

谢谢、此致、

Ronak Jain

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可以将 Z-Stack 3.0.1 ZNP 下载到其中、使其支持 Zigbee 3.0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronak:

    重要的是板载 CC2530 SoC、它可以支持 Zigbee 3.0规范。 但是、您必须能够访问两线制串行调试接口(DEBUG_CLK/P2_2和 DEBUG_DATA/P2_1、以及 RESET_N、VDD 和 GND)、才能使用 CC 调试器重新编程器件。 其他 CC2530/1 EVM 选项包括 CC2530EMK、CC2530ZDK-ZLL 和 CC2531EMK。 需要进行重要更改才能将旧配置文件允许到3.0网络上、例如将 BDB_DEFAULT_TC_require_key_exchange 设置为 false。 processors.wiki.ti.com/.../What's_New_in_ZigBee_3.0

    此致、
    Ryan