This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530ZLLRC-RD:在几个开/关命令后、ZLL 远程设备停止响应

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/699329/cc2530zllrc-rd-zll-remote-stops-responding-after-few-on-off-commands

器件型号:CC2530ZLLRC-RD
主题中讨论的其他器件:CC2531Z-stackCC2530

您好!

我正在使用 CC2531 EMK Z-Stack 照明套件中的 ZLL 远程控制。

如随附的监听器日志中所述、在执行 Touch Link 调试和添加组请求几秒钟后、遥控器停止发送开/关命令。 它上运行的是默认固件。 开机自检时发出微弱的蜂鸣音、无法发送任何开/关数据包。

这种行为的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../On_5F00_Off_5F00_Captures.cubx.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    这是否与您的电池问题有关? e2e.ti.com/.../699021

    否则、您可以尝试调试 ZLL 远程设备以查看固件的保存位置、因为这不是网状网络问题、所以监听器日志使用不多。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是的、这与电池问题有关。 重新加入请求数据包未加密、以下数据包使用00:00密钥加密、这导致远程设备在固定的时间间隔后无响应(初始化可能存在一些问题)。 在具有相同参数的 CC2530 EB 上运行示例应用始终会生成加密的重新加入请求数据包 OTA。

    在远程端进行电池更换后、由于代码或硬件没有其他更改、重新加入请求数据包将通过无线方式进行加密、并且以下数据包将使用 CC:CC 默认网络密钥进行加密、从而在一段时间内成功交换数据包。

    Z-Stack 3.0.x 是否有任何特定于示例远程设备(ZLL-RC)的应用、或者我们是否必须进行移植?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要移植。

    此致、
    Ryan