This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:TouchLink 调试:无法解密数据包

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2531EMK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/699021/cc2531-touchlink-commissioning-unable-to-decrypt-packets

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他部件:Z-stack、、

您好!

器件:CC2531EMK ZLL 远程器件(来自 Z-Stack 照明套件)

我正在使用 Z-Stack 照明的示例照明应用。 重新加入响应后、有一些数据包交换、我无法使用 ZLL 固定网络密钥(CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC)进行解密。 是否使用了其他关键产品?

另外,为什么重新加入请求不是加密的数据包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TouchLink.cubx.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于某种原因、您的 NWK 密钥全部为00:00:00。 我建议您完全擦除器件上的闪存、刷新并重试。

    对于重新加入请求、Zigbee 同时具有安全重新加入和信任中心(不安全)重新加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我正在使用 CC2531 EM 照明套件中的 ZLL 遥控器。 它的默认固件从我们的末尾刷新为零 从远程发送的扫描请求中获取的网络密钥为 CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC、对应于 TI 的固定网络密钥。 为什么网络密钥更改为00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00?

    远程设备是否需要任何固件补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有讽刺意味的是、电池更换后、它能够发送加密的重新加入请求、密钥为 CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC:CC、所有后续数据包也使用同一密钥加密。

    代码、固件或操作设置没有变化。 但要找出这种情况的根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 VDD 降至2.0V 以下、则在我们的传统 Z-Stack 版本中、NV 初始化可能无法正常工作。 这是在我们最新的 Z-Stack 3.0.x 版本中修补的错误。 遗憾的是、该错误部分出现在核心库中、因此我无法在 Web 上提供修复。 我建议迁移到最新的 Z-Stack 版本、以避免此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    更换电池后、我能够始终如一地配对。 电压与它有关系。 感谢您的及时支持。