This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530 UART 字符串接收

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/699035/cc2530-uart-string-reception

Thread 中讨论的其他器件:CC2530Z-STACK
大家好、 

我正在使用 CC2530直接配置相关寄存器来构建 UART 项目。

以下是我的代码:

在我的 UART 库中:

void clock_setting()
{
CLKCONCMD &= 0x80;
while (CLKCONSTA!= CLKCONCMD);
}
void uartInitBudate (unsigned char uartBaudM、unsigned char uartBaudE)
{
U0BAUD = uartBaudM;
U0GCR =(U0GCR &~







~0x1F)| uartBaudE;}void uartInit (Uartpara= 0x0UART_UART= 0x80+ UART= UART0UART0UART= UART0UART0UART0UART0UART_UART0UART= 0xUART0UART0UART0_UART0UART0_UART0UART
U0UCR =(U0UCR&~0x02)|(UART_PARA_CONFIG.STOP << 1);
U0UCR =(U0UCR&~0x04)|(UART_PARA_CONFIG.SPB << 2);
U0UCR=(U0UCR&~0x08)|(UART_PARA_CONFIG.CR<
0x20)

|
(U0UCR< U0UCCR = U0U0UCCR = U0U0UCR<~U0UCCR = 0x20)|(U0U0UCCR = U0UCCR = U0U0U0UCCR = U0U0U0UCCR = U20+ UCCR = U0U0UCCR = U0U0UCCR = U0U0U0UCCR = U0U0U0UCCR = U0U0U0UCCR = U0U0U0UCCR =~)(U20+ U0U0UCCR =~~

否则
{
P2DIR &= 0x00;
P2DIR |= 0x40;
U1CSR |= 0x80;
U1UCR =(U1UCR&~0x01)| UART_PARA_CONFIG.START;
U1UCR =(U1UCR&~
~
~
~0x02)|(UART_PART_CONFIG.STOP << 1);U1UCR=UCR=0x4 (U1UCR_UCR=UCR.UCR=UCR=UCR.UCR.UCR=UCR.UCR.04)|(U1UCR=UCR.UCR=UCR.UCR.UCR.UCR.UCR=UCR=U1UCR=UCR.UCR.UCR.UCR=UCR.UCR.UCR.UCR.UCR.UCR.UCR.UCR=
U1UCR =(U1UCR&~0x20)|(UART_PARA_CONFIG.d9 << 5);
U1UCR =(U1UCR&~0x40)|(UART_PARAL_CONFIG.flow << 6);
U1GCR =(U1GCR&~









~

~0x20)|(UART_PART_CONFIG.ORDER < 0x3C)|无符号端口数= 0x1UARTSEL = 0x3 (UARTSEL = 0x3);UART0)= 0x1UARTSEL = 0x3C (UARTSEL = 0x3 = 0x3 (UARTFP= 0x3C);0)= 0x3 (如果是无符号端口1)= 0x3 (UART0)= 0x3 (UARTSEL = 0x3);无符号端口=

否则
{
PERCFG &=~0x02;
P0SEL |= 0x3C;
P1SEL &=~0xF0;
}

否则
{
(uartNumber = 0)
{
/* PERCFG.U0CFG = 1 */
PERCFG |= 0x01;
P1SEL |= 0x3C;
P0SEL &=~





~0xF0;}否则{PERCFG |= 0x3C |= 0xSEL;
= 0x3C;}= 0xSEL = 0x3C;}
}


char uart0Receive_char (void)
{
char data = 0;
URX0IF = 0;
U0CSR |= 0x40;
while (!URX0IF);
data = U0DBUF;
URX0IF = 0;
返回数据;
}
void uart0Send (char* uartTxBuf)
{
unsigned short i;
UTX0IF = 0;
for (i = 0;uartTxBuf[i]!= 0;i++)
{
U0DBUF = uartTxBuf[i];
while (!UTX0IF
= 0)

;}}UartX0IF = 0 

在我的 void main()中:

char * receive_buf; 
unsigned char len = 0; UART_Parameter x = { UART_0 、 LOW_LEVEL_START_BIT、 HIGH_LEVEL_STOP_BIT、 One_stop_bit 、 奇偶校验使能 、 transfer_9_bit 、 奇偶校验 、 flow_control_disable、 LSB_FIRST }; Clock_setting (); uartInitBudate (BAUD_M_9600_32MHz、BAUD_E_9600_32MHz); uartInit (x); uartSelectPort (Alter_1、UART_0); while (1) { while (uart0Receive_char ()!= 0) Receive_buf[len++]= uart0Receive_char (); Receive_buf[len]=0; uart0Send (receive_buf); }

我在 Hercules 平台上运行、使用函数 uart0Receive_char ()按字符发送字符串。 我想通过将其发送回塑料板来检查接收是否正常。

不幸的是、它似乎不起作用。 不过、如果我只是向塑料板发送文本、传输效果会更完美。

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manh、

    您是否不再使用 Z-Stack 或已决定不再使用其 UART 驱动程序? e2e.ti.com/.../683869

    这似乎不是网状网络请求、因此不在本论坛的范围之内。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我目前是一名大学生 、我自己学习该器件。 一个月前、我使用 Z Stack 构建了 UART 项目。 部分内容是、我希望通过阅读用户指南、配置相关寄存 器以更积极地了解硬件来重新构建此文档、因此我将更轻松地访问其他应用。

    那么、您能给我推荐合适的论坛来解决我的问题吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 www.ti.com/.../swra222b.pdf