This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何测量端点之间的 RSSI?

Guru**** 2866140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/699101/cc2530-how-measure-rssi-between-endpoints

器件型号:CC2530

如何测量端点之间的 RSSI?  
我需要 ZigBee 网络的端点来相互读取信号、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以获取已接收消息的 LQI、并将其转换为 RSSI、而不是节点到节点 RSSI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,在端点和路由器之间是可以的,但我可以在端点到端点之间执行此操作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我实际上指的是终端设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZigBee 终端设备仅与父路由器通信、而不与其他子路由器通信、因此在这方面无法测量它们之间的 RSSI。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传统上没有这样做、因为大多数常见应用程序没有这一要求。 我想硬件没有限制、因为每个人都可以发送和接收消息。 是否可以编写此函数? 而不希望在它们之间建立连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于每个终端器件只能通过其父节点进行通信、您是否意味着了解特定终端器件从其父节点接收来自另一终端器件的消息的 RSSI?