This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:不带 CC2592 2.4GHz 范围扩展器而使用 ZigBee CC2530

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2592, Z-STACK, CC2530EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/698662/cc2530-zigbee-cc2530-used-without-cc2592-2-4-ghz-range-extender

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: CC2592Z-stack

您好的支持团队、

实际上、我们将此器件 CC2530用于 ZigBee 的片上解决方案。
虽然我已经看到它的设计、但所有设计都使用 CC2592 2.4GHz 范围扩展器与 CC2530 SOC。

有必要将 CC2592 2.4GHz 范围扩展器与 CC2530 ZigBee SOC 配合使用? 如果我不使用 CC2592 2.4GHz 范围扩展器、那么我在 ZigBee 性能中发现了任何问题?

您能否为我提供一些指导我设计 不带 CC2592 2.4GHz 范围扩展器的 CC2530 ZigBee 的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用不带 CC2592的 CC2530没有问题。 默认情况下、TI Z-Stack 中的所有示例都适用于不带 CC2592的 CC2530。 您可以将 CC2530EMK 称为参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、YK Chen、

    您能否获得有关采用 LNA (扩展器)+带通滤波器和不采用 LNA 的 ZigBee 范围的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将 CC2530EMK 与 SmartRF05EB 配合使用、我可以在最大 TX 功率为4.5dBm 的情况下进行70-80米的视线测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    我没有使用任何 SmartRF05EB 器件、我计划仅使用 CC2530 ZigBee SoC 和此 SoC 接口以及带有 UART 接口的主板处理器。 我将在 cuch 条件下为 RF_P 和 RF_N 使用滤波器组件、我将实现的范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将取决于您的射频和 PCB 设计。 您必须进行测试、以了解您的器件可以达到的距离。