This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:在 CC2531上运行基于 CC2530 Z-Stack 的代码

Guru**** 2931500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/695460/cc2531-running-cc2530-z-stack-based-code-on-cc2531

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他部件:CC2530Z-stack

你(们)好

我正在尝试在 CC2531上使用基于 CC2530 Z-Stack 的代码。 我能够构建代码。 但是、当我尝试运行代码炎时、它在 MAC_RADIO_TIMER_WAKE_UP ()处挂起。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用自己的 CC2531定制板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否我们使用的是 TI 的 CC2531 USB 软件狗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您构建并运行 CC2531 ZNP 示例、它是否也会在 MAC_RADIO_TIMER_WAKE_UP 挂起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    板载外部振荡器可能出现故障、您是否有第二个要测试的 USB 软件狗?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我能够运行专门用于 CC2531的其他示例应用、在同一软件狗上不会出现任何问题。 运行样片需要什么类型的移植、包括密钥控制? 是否有任何可用的参考?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您在 CC2531 USB 软件狗上尝试过的 TI 提供的示例(包括编译配置和堆栈版本)列表、并提供每个示例(正在运行或挂起)的状态。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    您是否有要提供的更新或您的问题是否已解决?

    Edit (编辑):将关闭该主题、直到提供更多信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我有一个 CC2530板、我目前正在使用它。 稍后我将回到这个问题。 感谢您的支持。