This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:Z-Stack 3.0支持/包含 SEP 2.0?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/698141/cc2538-z-stack-3-0-support-include-sep-2-0

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我需要有关 Z-Stack 3.0的一些信息:

1- Z-STACK 3.0是否支持/包含 SEP2.0?
2 -如果第一个问题的答案是"是"、您对合适的芯片组有何建议? CC2538TM

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    在 YK 的回答之后提供了更多信息:

    e2e.ti.com/.../618848
    e2e.ti.com/.../661416

    Zigbee 3.0 (配置文件 ID 0x0104)和 Zigbee 智能能源1.4 (配置文件 ID 0x0109)是唯一两个 Zigbee 配置文件、目前 Zigbee 联盟认证、但由于配置文件 ID 不同、它们之间目前没有互操作性。 两个 Zigbee 配置文件共享一组通用的集群/器件类型、但存在差异(如安全性)、支持一个配置文件的器件无法与另一个配置文件进行互操作。

    TI 的 Z-Stack 解决方案目前支持 Zigbee 3.0配置文件,并且没有计划支持 Zigbee Smart Energy 1.4配置文件。 但是、通过第三方开发、Agama 平台可以支持 Zigbee Smart Energy 1.4。 我们已与您的团队联系、进一步讨论这一问题。

    此致、
    Ryan