This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530时钟源

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/697448/cc2530-cc2530-clock-source

器件型号:CC2530

您好!

作为新手、我一直在使用 CC2530。我很困惑时钟系统源(32MHz XOSC 和16MHz RCOSC)和32kHz 振荡器(32kHz XOSC 和32kHz RCOSC)之间的差异。

当从16MHz RCOSC 切换到32MHz XOSC 时、32kHz 振荡器的主要用途及其操作是什么?

我已经尝试过 CC253x-4x 用户指南、但仍然没有得到任何提示。

感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    32kHz 的用途主要用于 CC2530的睡眠模式。 当 CC2530未处于睡眠模式时、它将使用32kHz XOSC 或32kHz RCOSC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈益凯
    当从16MHz RCOSC 切换到32MHz XOSC 时、它的运行情况如何?
    您能否更详细地解释一下引号"当系统时钟从16MHz RCOSC 更改为32MHz XOSC (CLKCONCMD.OSC 从1更改为0)时、32kHz RCOSC 的校准启动并在选择32kHz RCOSC 时执行一次。" 来自用户指南。
    "校准"在这个概念中意味着什么?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于32MHz XOS 器件、我不太清楚这种16MHz RCOSC、希望 TI 的某个人能够帮助解释这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅用户指南中的表4-1。 您可以看到、在工作或空闲模式下、HF 振荡器和 LF 振荡器都在运行。 无线电操作需要32MHz 晶体。 否则可使用16MHz RCOSC。
    在 PM 模式下、您将运行 LF 振荡器。 如果您不需要非常高的精度、则您的设计中不需要32kHz 晶体。
    如果未校准、RC OSC 不是很精确。 该器件的设计方式是、只要启动32MHz 晶体、就会校准 LF RCOSC、使其在接近32.753kHz 的频率下运行 (LF RCOSC 频率是32MHz 晶体频率除以977、校准后的精度为+-0.2%)