请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 您好!
作为新手、我一直在使用 CC2530。我很困惑时钟系统源(32MHz XOSC 和16MHz RCOSC)和32kHz 振荡器(32kHz XOSC 和32kHz RCOSC)之间的差异。
当从16MHz RCOSC 切换到32MHz XOSC 时、32kHz 振荡器的主要用途及其操作是什么?
我已经尝试过 CC253x-4x 用户指南、但仍然没有得到任何提示。
感谢您的参与。