This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2531:IAR 工作台

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: REMOTI, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/696339/compiler-cc2531-iar-work-bench

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件:RemoTI

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在调试 RemoTI SDK 1.4。
只能在源代码中读取 LQI 值。
是否有能够读取 RSSI 值的 API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有找到任何有关该主题的文档、但我将在内部进行检查。 您是否有监听器(即 TI 数据包监听器)?

    此致
    Joakim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    您将在 RTI_ReceiveDataInd() API 中找到 RSSI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTI_ReceiveDataInd ()的参数为 LQI。
    LQI 和 RSSI 是不同的。
    我需要的是 RSSI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    我有 ubiqua 和 CC2531软件狗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我在 e2e.ti.com/.../1683409上的回复