This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZStack 3.10。 何时?

Guru**** 2613765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/696373/cc2530-zstack-3-10-when

器件型号:CC2530

您好!

为了能够收听绿色电源器件、我找到 了这个页面 、它是"TI-ZStack 用户指南"。

在"绿色电源应用概述"中、它涉及名为(例如) gpd_config.h 或 GPD_MEMORY .c 的模块

我在 ZStack 3.0.1中找不到这些文件。 可能是因为该文档涉及 ZStack 3.10。

您是否有3.10的发布日期?

谢谢

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien、您好!

    自 SIMPLELINK-CC26X2-SDK Zigbee 插件 v1.60.01.09以来、已提供绿色电源器件功能和示例、但仅适用于 CC26X2 (和更高版本的 CC13X2R)器件。

    此致、
    Ryan