This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:禁用儿童老化

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/695612/cc2538-disable-child-aging

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

1) 1)如果我在 z-stack 3.0中禁用子级老化、会发生什么情况?  

它是否会影响网络性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为什么要这么做? 如果禁用关联表管理和路由路径,则会导致一些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想了解它的影响、因为在 z-stack 1.2.2a 中、默认情况下禁用它、而在 z-stack 3.0中、不禁用它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack 3.0之所以启用它、是因为它已经应用了 Zigbee 3.0 R21内核规范、并且必须启用儿童老化。 当 Z-Stack Home 1.2.2a 发布时、R21内核规范尚未最终确定、因此 默认情况下将其禁用。