This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:MSP430F543x + CC2520 + CC2590的 Z-Stack 版本

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2590, MSP430F5438A, Z-STACK, CC2520, MSP430F5437A, Z-STACK-ARCHIVE, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1186498/cc2520-z-stack-versions-for-msp430f543x-cc2520-cc2590

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他器件:CC2590MSP430F5438AZ-stackMSP430F5437ASIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

您好!

多年来、我们一直使用 Z-Stack 内核2.6.0.3、MSP430F5437A/MSP430F5438A + CC2520无线电(+ CC2590)配置为协调器、路由器。 和终端设备。 这些器件大部分都在工作、但我们随机看到一些我们无法解释的异常。

我刚刚找到了 Z-Stack 内核2.6.3的版本历史记录/发布说明、并且看起来有多个错误修复、可以解释我们在使用旧内核堆栈时看到的大多数异常。

但是、似乎很难找到完整的 Z-Stack 内核版本历史记录、也很难确定哪个版本仍然支持双芯片系统(使用 CC2520)、以及从较新的堆栈中可以从何处获得。 我可以从 TI 找到3.0.2、但没有关于旧版本的信息、或者3.x.x 是否仍然可以用于旧的双芯片系统等

事实上、如果没有某种合并的版本历史记录、很难确定哪个版本是哪个版本、支持哪些硬件等

您能告诉我们在哪里可以找到这种信息+合适的堆栈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilkka、

    作为 Z-stack-archive 上 Z-Stack Mesh 1.0.0解决方案的一部分、Z-Stack Core 2.6.2 是整合 MSP430 + CC2520解决方案的最新解决方案。 Z-Stack Home (Z-Stack Core 2.6.3a)及更高版本仅提供用于 CC253X MCU 的资源。  SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 是 CC13X2/CC26X2器件上提供 Zigbee 3.0的最新解决方案。  不能将 ZigBee 3.0应用于 CC2520、但  可以将 MSP430用作双芯片解决方案的 Z-Stack 3.0 ZNP 软件的主机。  但是、这需要更新 TI 未提供的 MSP430网关固件。  为 Zigbee 3.0兼容 MCU 提供的 Linux 网关解决方案无法应用于 CC2520。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。

    我获取了2.6.2并阅读了发行说明。 但是、我仍然有点困惑、在2.6.0.3和2.6.2内核之间发现和修复了哪些错误。 这两者之间是否有任何堆栈发布版本、是否有某种组合版本历史记录、可显示所有累积更改以及不同的堆栈版本?

    如前所述、2.6.3版本注释提到了我们在当前使用的2.6.03中预期会遇到的一些此类错误修复。 如果2.6.2是支持双芯片配置的最后一个、这是否意味着2.6.3发行说明中列出的错误修复未在2.6.2中实现?

    提前感谢!

    BR、

    Ilkka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些堆栈版本已被弃用多年、无法在提供的发行说明之外获取更多信息。  您可以测试和验证更新到 v2.6.2是否 可以解决问题、否则、您需要考虑使用 CC253X MCU 而不是 CC2520收发器的双芯片解决方案。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 在这种情况下、由于制造的器件数量庞大、因此不能选择更改硬件。

    再次感谢您的快速回复。