Other Parts Discussed in Thread: CC2550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 最近我们发现、在重新启动与 ZNP 多次连接的 Gateway 应用程序的 Linux 端时、模块可能会泄漏内存。 这种情况越来越严重、直到最终仅返回16个错误或模块无法重新启动协调器。
如何调试 OSAL 存储器分配来查找泄漏?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ryan、
是的、我已经阅读了该内容并应用了所有相关补丁。
Jason、
它可能是碎片、而不是泄漏。 对于我来说、使用6k (默认值)堆似乎不太可能、但我认为这是可能的。
我现在所做的是将堆增加到22k (我们有32k CC2550's)。 这应该让我花些时间来调查 启动器的#defines 我将证明重新启动应用程序的 Linux 端会导致这种情况(而不是说时间)。 然后尝试确定我想增加的分配大小。
我的主要怀疑者是 AF:注销(我们注销旧应用端点并在启动时注册新端点)或重新启动协调器模式。
Ryan、
尚未完成。 增加堆大小为我们提供了足够的处理空间来处理这几个月的优先事项。 一旦我们有一些空闲时间、就会跟踪泄漏情况。
目前、我们的首要任务是解决 e2e.ti.com/.../673996这一更为关键的问题