This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530闪存损坏

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/669370/cc2530-cc2530-flash-corruption

器件型号:CC2530

您好!

我正在处理的器件似乎有一个与该问题非常相似的问题:

上面提到的主题是锁定的、没有提到任何解决方案。

我们正在使用 OSAL NV 服务来管理6个用于存储的闪存页、我们可以观察到另一个页中至少有一个字要被覆盖、从而导致代码发生故障。

用于访问闪存的 hal 代码是旧的(2010)、可能与 CC2530数据表不兼容。 对于示例、数据表建议擦除关键段下的页、而 hal_flash.c 中的代码不会擦除。

是否有此代码的任何更新或已知问题。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laurent、

    之前的线程涉及硬件问题(欠压、ESD)、而您表示存在软件错误(halFlash 访问)。 您使用的是 EVM 还是定制板? 如果使用 TI 提供的软件、是否会出现此问题? 您是否正在运行 Zigbee 堆栈/应用? 是否可以在任何设备或仅在某些 IC 上重复出现此问题?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题可以为您提供帮助。 存在导致闪存写入问题的硬件问题。

    e2e.ti.com/.../530300
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    上一个线程也是关于超出预期范围的字擦除、这就是我们的问题类似的方式。
    电路板是定制的。 两个设备在现场发生故障(可能发生断电)、一个设备在实验中尝试重现故障、其他设备目前正在测试中。
    该软件运行 TI ZigBee pro 堆栈、OSAL_NV 是 HalXxxFlash 函数的唯一调用方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksandar、

    感谢您分享这个非常有趣的主题。
    它有很多变化、在进行优先级测试之前、我可能会考虑将它们分成几个部分:
    *检查 FCTL 的 BUSY 位肯定是必须的。
    *虚拟 DMA 传输是一个大锤子、但听起来很有意义。
    *检查 VDD... 为什么不呢? 我不能相信这可能是我的问题的原因、但我一定会尝试、至少在 Debug Builds 中是如此。
    我从未在为 NV 数据保留的区域遇到过闪存损坏、我的问题是位已在外部擦除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个线程中、我们在这里有很多有趣的东西。
    我是 Laurentz 引述的帖子的所有者。

    我正在尝试关注与闪存损坏相关的每个帖子。 人们通过个人信息与我联系、讨论腐败事件。

    Ryan Brown1 (3460875)
    根据我的理解、Laurentz 还发生了突发腐败事件。 他对 ZStack 中提供的"hal_flash.c"库提出了一个问题、该库不同于 CC2530数据表中提供的建议代码。
    数据表中的代码禁用全局中断、而 ZStack 不禁用全局中断。

    现在、我们有很多不同用户抱怨闪存损坏、总之、现在我们在芯片的 DMA 中遇到了潜在的故障。
    由于不使用 DMA 就无法写入闪存、因此这些问题是相关的。

    自2016年以来、德州一直在避免这一问题。 这是一个真正的问题,有相当多的案件,但对此没有采取任何行动。

    Aleksandar Majdak34 (3607697)
    请提供有关您的问题的更多信息吗? 是什么促使您修改 HalFlashWrite()函数?
    您如何首先意识到 DMA 中存在问题?
    请告诉我们您进行了哪些测试以及得出的结论吗?

    @TI 员工

    不要关闭未完全回答的线程。 您使我们的用户难以在论坛中找到答案并关注相关主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    我可以向您保证、TI 并不意味着要避免这个问题、我们也没有关闭这个主题或与之相关的其他主题。 我正在等待 Laurent 就 Aleksandar 建议的更改的效果发表意见、或执行用户指南中的闪存程序。 我正在尝试让一名可能对这个问题有更多了解的员工加入进来。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不想窃取 Laurent 的线程、但请查看以下线程:

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/zigbee_6lowpan_802-15-4_mac/f/158/t/634787

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/zigbee_6lowpan_802-15-4_mac/f/158/t/560246#pi319568=1

    您能告诉我为什么他们被关闭了吗? 您能看到在这些主题上获得答案的难度有多大? 没有一项德州建议得到解决、Ta12012向我发送了一封个人邮件、通知我他将密切关注此问题。 这是在10月、但我们在3月、德州刚刚要求我分析一些有缺陷的电路板。 我正在安排发货、但此分析需要多长时间? 优先级是多少? 如果没有解决方案、我应该怎么做? 没有要遵循的正式 TT 分配、也没有官方解决方法。 Aleksandar 指出了一个问题、没有人要求提供详细信息。 通过上述所有陈述、我知道 TI 正在避免这一问题。

    我真的想错、但最终我确实认为整个闪存损坏和 DMA 问题将生成勘误表、但到那时此 SoC 可能已过时。

    幸运的是、您定期回复此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    正如我在回答他的帖子时所解释的那样、我们目前正在部分根据 Aleksandar 的建议进行测试。

    我希望 TI 了解这些问题、并能根据他们对硬件的了解提出有教育背景的建议。

    --

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、Laurent、

    我对拖延表示歉意,目前仍在内部调查这一情况。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还将继续调查。 进展非常缓慢、因为重现和检测并不容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此线程。 请通过回复自由重新打开此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、此问题未得到解决、您收到的最后两封邮件、其中一位 TI 员工表示此问题仍在调查中。

    TI 无法关闭此主题、同时指控继续调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍在调查中