Thread 中讨论的其他部件: Z-stack、 CC2592、 CC2590、 CC2650
您好,
我有3台路由器和1个基于 cc2538-cc2592emk 和 z-stack 3.0的网关
设置程序在通道15上运行
路由器距离网关7米、10米、15米、该设置部署在正常的办公空间环境中。路由器每5分钟向网关发送一次报告命令。
我观察到、在周中(周一至周五)、路由器到网关的数据包丢失率很高、为10% 到40%。
可能的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有3台路由器和1个基于 cc2538-cc2592emk 和 z-stack 3.0的网关
设置程序在通道15上运行
路由器距离网关7米、10米、15米、该设置部署在正常的办公空间环境中。路由器每5分钟向网关发送一次报告命令。
我观察到、在周中(周一至周五)、路由器到网关的数据包丢失率很高、为10% 到40%。
可能的原因是什么?
您好、Ryan、
我继续进行调查。
我无法观察到任何一致的模式。
请查看随附的数据包丢失报告。 当数据包丢失率为0%时、每台路由器每天最多报告288次。
您可以在288个路由器中看到为每台路由器接收的 PAR Day 数据包。
Dhanraj:
我认为15米长的 LOS (视距)对于 CC2538+CC2592射频前端而言不是问题、22dBm 射频功率这一足够的扩展范围到100米 LOS、即使比高性能无线路由器(30dBm)更小。
如果您使用 CC2592在 Z-Stack 3.0.x 堆栈 ZNP 上部署、则应仔细检查 CC2538ZNP\hal_board_cfg.h、就我而言、hal_board_cfg.h 上存在错误、请勿使用宏
HAL_PA_LNA_CC2592
/*------ 射频前端连接初始化--- // #if defined HAL_PA_LNA || define HAL_PA_LNA_CC2590 extern void MAC_RfendFrontendSetup (void); #define HAL_Board_RF_FLS_SETUP () MAC_RfendSetup() #else #define HAL_Board_RF_Frontend_Setup() #endif
Z-Stack 3.0.1中包含了宏、我可以告诉您:
/*------ 射频前端连接初始化--- // #if defined HAL_PA_LNA || define HAL_PA_LNA_CC2590 || define HAL_PA_LNA_CC2592 extern void MAC_RfFrontSetup (void); #define HAL_Board_RF_FLAY_SETUP () MAC_RfendendendSetup() #else #HAL_Board_RF_endFrontSetup (#define )
但这确实表明了一个好的点、即应该仔细检查所有硬件电源表设置、因为错误的值会影响数据包接收。
此致、Ryan
我没有让你明白-你的意思是-不要用宏命令?
我已经修改了 hal_board_cfg.h、如下所示-
/*------ 射频前端连接初始化--- *
//#if defined HAL_PA_LNA || defined HAL_PA_LNA_CC2590更改了 Dhanraj 启用 cc2592
#if defined HAL_PA_LNA || defined HAL_PA_LNA_CC2590 || defined HAL_PA_LNA_CC2592
extern void MAC_RfFrontendSetup (void);
#define HAL_Board_RF_F前端_Setup() MAC_RfFrontendSetup()
其他
#define HAL_Board_RF_前端 设置()
#endif
// Dhanraj 为启用 cc2592而进行的#ifdef HAL_PA_LNA 更改
#if defined HAL_PA_LNA || defined HAL_PA_LNA_CC2592
#define HAL_Board_PA_LNA_init() st (GPIOPinTypeGPIOOutput (HGM_base、HGM_PIN);)
其他
#define HAL_Board_PA_LNA_init ()
#endif
我正在使用 readymade cc2538-cc2592 EVM。
我不认为它的硬件相关的错误。
我将向您介绍测试方案-
1) 1)所以我已经在一楼 、一楼、二楼的3楼大楼开始了这种设置。
网关位于一楼、
在一楼、我有2台路由器和28台 zed
一楼有3台路由器和31台 zed
2楼有3台路由器和29台 zed
这是我的初始设置-
在此设置中,一楼和一楼设备路由器和 ZED 的数据包丢失 率非常低(<10%)。
但是在二楼,数据包丢失率很高(>30%),即使 zed 运行时间不超过2天,他们也停止发送数据。
因此,我决定隔离网络,首先确定路由器中的数据包丢失问题
因此,在第二层,我部署了单独的网络,仅使用三台路由器。 然后、我发现仍然存在大量数据包丢失、正如我在前一次答复中的 Excel 工作表中所示。
我已收集了9小时的 qua 监听器日志,但无法从中找到任何内容。
请查找随附的监听器日志。
e2e.ti.com/.../Packet-loss-log-21032018.rar
第二层路由器的短地址和扩展地址,数据包丢失
1) 0X870B、0X00124B00060d90ED
2) 0X9000、 0X00124B00060BEE57
3) 0XAB02、0X00124B00060D91D1
大家好、Mathew、
您可以看到、CC2538ZNP hal_board_cfg.h 缺少 CC2592定义、我有太多正切线程在运行、因此不小心查看了 CC2538常规资源。
Dhanraj、
这些节点的链路状态看起来相当一致、所有0x01成本(最佳)都是例外的、0xAB02传出到0x9000、0x870B 传出到0x0000 (偶尔为0x00 (断开连接))。 对于68个不同的链槽、通道15上似乎有很多噪声。 这是预期的吗? 我想回到您表示工作日问题更糟的时候。 您是否尝试过在其他通道上进行测试? 为什么每隔一到两分钟就有一致的广播许可加入请求? 很明显、您的某些属性报告正在进行多次重试、您是否增加了 f8wConfig.cfg 中的尝试次数?
我们可以备份未来监听器日志的长度、9小时有点长。
此致、
Ryan
您好、Ryan、
1)对于68个不同的托盘、通道15上似乎有很多噪声。
>实际上只有两个 PAN,我不知道为什么这个 ubiqua 显示了如此多的 PAN,而且它还将终端设备显示为路由器。 我之前报告过类似的问题。
目前有一个网络有5台路由器、大约65台 zed、我们观察到的第二个网络的数据包丢失仅包含3台路由器。
https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/zigbee_6lowpan_802-15-4_mac/f/158/t/663751?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=end%20devices%20showing%20as%20router
2) 2)这是预期的吗?
>不会有这么多的噪音,这是理想的办公环境。此外,WiFi 路由器也在那里,但在大多数办公环境中,WiFi 将会在那里。
3) 3)我想回到您表示工作日问题更糟的时候。 您是否尝试过在其他通道上进行测试?
>当前网络正在使用信道15,我应该转向信道1还是信道25?
4)以及为何每隔一到两分钟就有一致的广播许可加入请求?
>每台路由器每5分钟启用一次允许加入,我实施此操作是因为终端设备经常离开网络,所以它们可以再次加入网络,这 就是我启用此功能的原因。 如果这是不好的做法/不推荐、那么我将禁用它。
5) 5) 很明显、您的某些属性报告正在进行多次重试、您是否增加了 f8wConfig.cfg 中的尝试次数?
>否,我没有增加尝试次数 。