This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带有 ubidots 的 srf06/cc13xx

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/673791/srf06-cc13xx-with-ubidots

大家好、

我使用 的是 srf06/cc13xx。 现在、我的目标是将数据发送到云。 我在 Hackster 上看到了您的教程以及 GitHub 上提供的指南: HTTPS://github.com/g-oikonomou/contiki/tree/ubidots-demo/examples/ipv6/ubidots.我现在尝试执行所有这些步骤、在 Makefile 中、我将 Contiki IPv6与带 wrapSix 的边界路由器结合使用。 当我将节点连接到终端时、我看到它告诉我 UBIDOTS 客户端 STATA_ERROR_NO_NET。 此错误的原因是什么? 感谢您的回复。

我使用:Raspberry 上带有 NAT64 (wrapSix)的滑动无线电、传感器使用 srf06-cc13xx。  

Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET
Ubidots 客户端:State_error_no_NET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户机 Ubidots:State_Starting client Ubidots
    :controllo 2607:f0d0:2101:39:2
    客户 Ubidots:'host:[2607:f0d0:2101:39:2]'(rimanente 42)
    客户端 ubidots:State_tcp_connect (1)
    客户端 ubidots:connect 2607:f0d0:2101:39:2 porta 80
    EVENT_CALLACK:
    客户 Ubidots disconnso:
    State_Disconnected Client ubidots:State_tcp_connect (2)
    客户端 ubidots:connect 2607:f0d0:2101:39:2 porta 80
    EVENT_CALLACK:
    客户端 ubidots disconnesso:State_disconnected
    客户端 ubidots:State_tcp_connect (3)
    客户端 ubidots:connect 2607:f0d0:2101:39:2 porta 80
    EVENT_CALLACK:
    客户端 ubidots disconnesso:State_disconnected
    客户端 ubidots:State_tcp_connect (4)
    客户端 ubidots:connect 2607:f0d0:2101:39:2 porta 80
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑您的 Ubidots 令牌不正确、因此它会不断断开连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该插入 APY 密钥还是 AUTH 令牌?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应插入身份验证令牌和变量 ID
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其放在 Makefile 上、但在串行端口上、我看到如下:

    Ubidots 客户端:检查2607:f0d0:2101:39:2

    Ubidots 客户端:'host:[2607:f0d0:2101:39::2]'(剩余42个)

    Ubidots 客户端:State_tcp_connect (1)

    Ubidots 客户端:连接2607:f0d0:2101:39:2端口80

    EVENT_CALLACK:已断开连接

    Ubidots 客户端:State_Disconnected

    Ubidots 客户端:State_tcp_connect (2)

    Ubidots 客户端:连接2607:f0d0:2101:39:2端口80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您应该将验证令牌放入 project-conf. hin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 project-conf.h 中插入

    #define UBIDOTS_CONF_AUTH_TOKEN "A1E-ivIsOPshv9Inag12CMPIZQgLXGnaMg"

    但无法正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否完成了完全重新编译?  

    清洁和制造 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道为什么它不起作用...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我也不明白为什么它不起作用。 我想我们已经很明确地排除了这个问题不是你与网络的连接,似乎它正在与 Ubidots 网站的连接,所以我的直觉是指向 Ubidots 的设置。 Ubidots 是我无法接触到的东西、我建议与 Ubidots 演示的作者联系。 我现在要关闭这个线程。