This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:使用 Zigbee 设备 R&S CMW100进行接收器测试

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/674447/cc2538dk-receiver-test-with-zigbee-equipment-r-s-cmw100

器件型号:CC2538DK

您好!

我们的客户正在使用 Zigbee 设备 R&S CMW100测试 CC2538DK。

https://www.rohde-schwarz.com/us/product/cmw100-productstartpage_63493-143617.html

但是、它们无法在具有 CMW100的 CC2538DK 上进行接收器测试。

如何使用 Zigbee 设备 CMW100测试接收器?

* CMW100上的 Wavefrom

LRWPAN_2450MHz_OQPSK_127 Bytes_PRBS9.WV
此波形使用 Matlab 模型生成。 配置信息如下所示;
                         参数值
PHY                                    2450MHz OQPSK
nof 有效载荷字节             127 (包括2个 CRC 字节)
有效载荷模式                  PRBS9
波形持续时间              5ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chanho、

    您的 CC2538DK 上加载了什么固件?您希望它根据接收到的随机序列数据包做出响应吗? 器件是否设置为测试设备指示的通道20设置? 请在连续 RX 模式下使用数据包监听器或 SmartRF Studio、以确认检测到所需通道上的数据包。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chanho、

    您是否有要报告的更新? 如果您已经解决了该问题、请陈述该问题、以便可以关闭此主题。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已成功进行 SmartRF Studio 编程。
    谢谢。