请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1310、 CC1312R大家好、我有一个问题要问。 我想为我的项目购买一个新芯片:德州仪器的 CC1312r。 我读出它与 cc1310非常相似、但具有更高的 RAM 存储器。 我的问题是:是否可以使用上面的 NAT 创建6LBR-router?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.