This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRF06EBK:将1线传感器与 SmartRF06板中的 CC2630相连

Guru**** 2926520 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/674863/smartrf06ebk-connect-1-wire-sensor-with-cc2630-in-smartrf06-board

器件型号:SMARTRF06EBK
主题中讨论的其他器件:CC2630

大家好、

我尝试使用 ZStack HA 1、2、2将具有单线连接的传感器连接到 CC2630、

用于单线连接的 ZStack 中的 API 是什么?

对于开发,我使用 SmartRF06,将传感器连接到 P406中的一个引脚是否正确?

Thx 寻求帮助、

此致 TonnyS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定您使用哪种单线协议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    我将使用 DHT22 (温度和湿度传感器)、在规格中、输出是通过单总线传输的信号数字信号
    我不确定正在使用的协议,信息是否足够?

    感谢您的帮助
    此致 TonnyS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可以使用 GPIO 驱动程序来实现它、但没有示例可以说明如何实现它。 您只能自行完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    那么我可以使用标准 GPIO 驱动程序吗?
    好的、我将尝试查看、谢谢

    此致 TonnyS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为使用标准 GPIO 驱动程序应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonny:

    由于此器件上没有默认的 HDQ/1线接口、因此您必须对 GPIO 引脚进行位连接。  您将需要使用计时器、以便获取处于从器件规格范围内的通信序列。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    Thx、注释。

    您好、YK、Ryan、

    这是标准 GPIO 的 API 吗?
    IOCPinTypeGpioInput

    感谢您的帮助
    TonnyS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tonny、

    是适用于 CC26xx 驱动程序库(与 GPIO 外设配对): dev.ti.com/.../group__ioc__api.html
    但也有 SimpleLink MCU SDK 驱动程序库(GPIO/Pin): dev.ti.com/.../index.html

    此致、
    Ryan