This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:能否使用 DIod 为 CC2530创建3V 电压?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, BQ24092, LP2951, TLV707P, LP5910, TPS7A10, TPS783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/675709/bq24092-can-i-use-diod-to-create-3v-for-cc2530

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件:CC2530LP2951TLV707PLP5910TPS7A10TPS783

你(们)好

我使用 bq24092为电池充电至4.1V、但我的 CC2530只能工作至3.9V  

我能不能像  SM160A 那样将其降低到3.8?  效率高吗?

我尝试使用 LP2951作为稳压 器、但其静态电流为100uA、分配了该电流。

您的建议是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    只需清除- bq24092和锂离子电池之间的连接应该是直接的、无需额外的组件。
    如何将电压从4.2V 降至3.9V 的最大值。 我建议使用低 Iq LDO、其中一些以 TLV707P、LP5910、TPS7A10或其他产品开头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您

    我的问题是:我能不能像 SM160A 那样把它降低到3.8? 效率高吗?

    现在我不能及时购买另一个 IC,但将来我会购买 TLV707P (记住其中 一个 IC,您建议输入电压大于3.3),但现在我可以使用 SM160A 来降低电压?

    在低电流 SM160A 中、正向电压仅为0.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    CC2530团队可能会帮助满足器件的输入电压要求、以及从4.2V 到安全电压的最佳方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2530的最大工作电源电压为3.6V、因此0.3V 的低电流正向电压不够用、您实际上应该只使用 LDO。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的最小电压为2V

    绝对最大电压3.9

    因此0.3将会很好

    我尝试了3.9、它工作正常

    所有 LDO 的输入电压低于4.1或静态电流大于10uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 无法保证器件在此电压下的稳定性或寿命。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、请告诉我要使用的 LDO
    我需要低静态电流和4.2输入电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill 已经为您提供了选项。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用 tps783吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这没有问题。

    Ryan