This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在 CC2530的 PCB 布局上使用 CC2531、不带 USB 功能

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/675685/cc2530-use-a-cc2531-on-a-cc2530-s-pcb-layout-without-usb-function

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2531

一个设计最近使用 CC2530、项目的一部分使用 CC2531实现 USB 功能。 我们是否可以在 CC2530的 PCBA 上使用 CC2531? 它将不会在此项目中使用 USB。

CC2530的 Sch 和 PCB 如下所示:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为它可以使用、但请在电路板上进行测试。
    请确保通过将 USBCTRL_EN 设置为0来禁用 USB。

    谢谢、
    PM