This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2592EM-RD:用于 LTE 共存的 SAW 滤波器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/675213/cc2530-cc2592em-rd-saw-filter-for-lte-coexistence

器件型号:CC2530-CC2592EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2592CC2530CC3200

大家好、有人在 CC2530/CC2592参考设计中使用 SAW / BAW 滤波器有经验/建议吗? 我的问题特别包括:

谐波反射回 PA 会损坏 CC2592吗?  或显著增加电流消耗?  例如、出于此处提到的原因:  

processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Optimal_Load_Impedance

2.如果我们使用 SAW / BAW 滤波器、是否添加了任何可从 TI 参考设计中消除的滤波组件?  我们正在设计此设计:

www.ti.com/.../tidra40a.pdf

3.对于  RX 和 TX 来说,蓝牙/WLAN 滤波器(例如 Qualcomm B39242B8840P810)是双向的吗?  似乎都是通过"输入"和"输出"引脚指定的、但参考设计(例如 CC3200 LaunchPad)会双向使用它们...

我们之所以考虑使用此滤波器、是因为可能会受到2305-2360MHz 和2495-2690MHz 频段中蜂窝基站的干扰。  我认为 TI 参考设计中的滤波器的滚降不够陡、无法显著衰减这些频带、此外、我们还使用宽带天线(TI 设计 SWRU120C)。  我们可以通过将 CC2592调至~22dBm 来"击穿"干扰、但出于 SAR 暴露、合规性和电池寿命的原因、我们更倾向于采用功耗更低且更具选择性的设计。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将 SAW 滤波器置于谐波滤波器之后(参考设计的 L3104/C3105结与 C3110之间)。

    由于 SAW 滤波器的谐波衰减不足、因此需要使用谐波滤波器。

    是的、SAW 滤波器是双向的。

    请注意、在前端使用 SAW 滤波器时、由于 SAW 滤波器插入损耗、Rx 灵敏度和发射功率会降低。

    另请参阅 CC2530数据表(SWRS081)、了解在您的系统设计计算中使用的 CC2530的阻断、通道和相邻/备用通道抑制规格。

    谢谢、
    PM