This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZigBee 多通道运行。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/675022/cc2538-zigbee-multi-channel-operation

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

1) 1) z 堆栈中是否有检测干扰攻击的任何功能?

2) 2)我在 z-stack 中启用了多个通道、如果发生干扰攻击、假设当前工作通道卡滞、那么网络是否能够自动切换到另一个通道? 或者我们必须手动切换到另一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 MT_SYS_JAMMOR_FEATURE
    2.我知道,Z-Stack 可以实现频率灵活性,如果存在干扰连接。 Z-Stack 应尝试更改通道。 但是、原始信道卡住、我认为您的所有路由器/设备都不会收到信道更改请求。 我认为这可能会导致一些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)我们是否必须仅在预处理器标志期间设置此"MT_SYS_JAMMOR_FEATE"。
    2) 2)此功能的工作原理是什么?
    3) 3)我们需要在所有三种配置中启用 ZNP、ZR、zed?
    4) 4)对于终端器件、z-stack 1.2.2a 中是否也提供了此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的
    2.它将通过扫描当前通道检测干扰,如果干扰,它将发送 MT 命令。
    我们通常仅在 ZC 上启用它。
    4.我记得是这样。