This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:源节点身份验证。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/675040/cc2538-source-node-authentication

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

是否在 Z-stack 中实现了"源节点身份验证"机制?  或者、如果默认情况下未实施、则 TI 解决方案是否支持"  源节点身份验证"机制的附加实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是源节点身份验证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我甚至不知道这是什么意思。

    我在这里找到了-  

    防御策略和安全最佳实践建议

    在实施 ZigBee WPAN 网络时建议采用的一些安全实践包括:

    • 如果 ZigBee 供应商支持、则应在所有节点上实施源节点身份验证、这将有助于识别传输节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不记得我在 Z-Stack 中看到过类似的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanraj、

    这是关于信任中心分配的链接密钥、另请参阅 www.energy.gov/.../Securing_ZigBee_Wireless_Networks.pdf 的第14页

    这基本上是 R20的"高安全性"模式、R21现在成为标准模式、Z-Stack 支持该模式: http://processors.wiki.ti.com/index.php/What%27s_New_in_ZigBee_3.0 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本上类似于安装代码技术。 如果我错了、请纠正我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与安装代码不同、安装代码是可选的、用于增强信任中心与加入网络的加入设备之间的安全性。 一旦进入网络、信任中心将分配一个链路密钥、并为两个节点建立连接密钥、以便它们可以私下交换信息。

    此致、
    Ryan