This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:防止 ZigBee 器件上的拒绝服务攻击

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/674657/cc2538-preventing-denial-of-service-attack-on-zigbee-devices

器件型号:CC2538

您好!

拒绝服务除上述方法外、还有许多其他方法可破坏 ZigBee 网络、从而使其变得不安全。 信号干扰、反射干扰、最大帧计数 器、反射干扰、最大帧计数器等。 最大程度地提高帧计数器是 ZigBee 网络中 DOS 的最常见示例之一、在该网络中、MIC 未经验证、帧计数器设置为可能的最大值、因此使用帧计数器忽略合法的数据包。 在这种情况下、即使传输的数据包的内容不易理解且没有意义、仍将接受帧计数器值。 现在、在帧计数器值较低的恶意数据包之后接收到的合法数据包将被忽略

除以下所述之外、还有哪些其他拒绝服务攻击-

1) 1)信号卡滞

2)  反射干扰(我不知道 这种攻击是什么类型以及它是多么重要)  

3) 最大限度地提高帧计数器的利用率(我不知道 这种攻击是什么类型以及它的重要性)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否参考您正在阅读的材料中包含所有这些信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    securitycommunity.tcs.com/.../different-attacks-and-counter-measures-against-zigbee-networks

    e2e.ti.com/.../17.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您不应该对这样的事情太担心。 至于干扰、如果有人干扰您的网络、您可以做的事情不多。 至于与帧计数器相关的安全问题、恶意设备与另一设备的帧计数器发生混乱的唯一方法是恶意设备已经拥有安全密钥、因为(安全) Zigbee 网络中的所有帧计数器都是加密的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、

    重点是,根据不同的文章和论文,市场上的许多人/客户都知道 ZigBee 不安全,因此很容易被黑客攻击。许多客户根本不接受 ZigBee。

    因此、我想了解对 ZigBee 进行不同攻击的可能性。 以便我们能够更好地应对这种误解。

    此外、从解决方案的角度来看、如果我们解决所有问题、无论是主要问题还是次要问题、那么只有我们才能提供可靠的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有人堵塞射频通道,我认为任何射频协议都无法克服这一问题。 ZigBee 是一种流行的射频标准、当然、黑客有兴趣突破该协议。 如果任何人都不能接受,我认为你不能做任何事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以理解干扰问题、
    但攻击通常是为了窃取数据。
    我的目的是了解 ZigBee 实施的正确方式、以便该解决方案足够强大、能够处理数据窃取类攻击。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zigbee Alliance 不断提高安全性、因此您可以看到安装代码已添加到 Zigbee 3.0规范中。 除非您不断前进、否则这个世界没有真正的安全保障。