This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2538:cc2538支持的 I2C 从器件

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/674152/webench-tools-cc2538-i2c-slave-devices-supported-by-cc2538

器件型号:CC2538

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

cc2538可支持多少个 I2C 从设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C 接口可由不同的传感器共享、因此您可以将多个传感器连接到同一个 I2C SCL/SDA 引脚。 但是、我们通常不会在同一总线上连接超过4个不同的 I2C 传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,我需要连接4个以上的 i2c 传感器,我该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以使用两组或三组 I2C 引脚、并将您的传感器连接到这些不同的 I2C 引脚组。 您必须将 I2C 外设切换到不同的 I2C 引脚才能读取不同的传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何数字引脚都可以用作 I2C 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我还记得、是的。