This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:ZNP/Z-Stack 监控器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/673394/cc2531emk-znp-z-stack-monitor

器件型号:CC2531EMK
Thread 中讨论的其他器件:CC2531Z-stack
我的设置:
  • ZC–> CC2531 / ZNP 1.2.1
  • ZED–> ZStack Home 1.2.1
  • Z-Stack 监控和测试 API.pdf
 
ZED 连接到 ZNP。
我可以看到它的 nwkaddr、IEEE、绑定群集、简单的 desc、...
 
我想:
  • 解析 AF_INVING_MSG 的数据(0-128字节)。 它是否记录在某个位置?

len 1指定数据的长度。

数据0-128包含0到128字节的数据。

  • 例如,为我的 ZED 读取属性 ModelID、群集 GEN_BASIC
 
感谢您的回复、BR
Nises
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,没有任何文档可以提及您描述的用于分析 AF_INVING_MSG 的数据(0-128字节)的内容。
    2.您可以使用 ZCL read attribute 命令来执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YiKai、

    感谢您的回复。
    第二点、我假设我必须发送 AF_DATA_REQUEST

    我将看一下它、看看要发送什么来执行读取属性命令。

    BR、
    Nises
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您必须使用 AF_DATA_REQUEST 来发送 ZCL 读取属性命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YiKai、
     
    很抱歉我迟到了。
     
    基于不同线程、
    我已使用 AF_DATA_REQUEST 成功发送 :
    • 用于切换 samplelight 应用程序的命令
    • 读取任何属性
    • 写入任何属性
    不过,我仍有几个问题。
    我浏览了 z-stack 软件包中的一组文档、但找不到我需要的内容。
     
    您知道 我在哪里可以找到 整套命令的说明吗?
     
    或其他
    发送命令以切换样片
    0x01、0x01、0x02   前2个字节的含义?
     
    读取/写入属性命令
    0x00、0x00、0x0?、。    第一 个字节的含义?
    如果我是正确的、第二个字节是序列号、
    第三个字节是基础命令 ID (zcl.h)
    谢谢、BR、
    Nises
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在 ZCL 规范中有明确的定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将更好地了解 ZCL 规格。
    谢谢、BR、
    Nises
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、很抱歉错过了这个机会。
    有我需要的一切
    谢谢、BR、
    Nises