This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:路由器关闭-网络关联清理

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/673830/cc2538-router-off--network-association-cleanup

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

如果是多路由到一路由,则将 zgRouterOffAssocCleanup 标志设置为 true  

任何路由器都将断电一段时间,然后再次打开电源。

之后,与路由器关联的终端设备是否能够在不重新加入的情况下通过同一路由器进行通信?终端设备的行为如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhanraj、

    这被称为孤立子程序、一旦发现父项不再响应、它就会启动802.15.4 MAC API 的 Scenarios 部分中概述的孤立程序。 然后、它会查找活动的父设备并加入该设备。 一旦原来的父母的权力恢复,就会发送一个父级的通知,以查看哪些儿童仍然被遗弃,哪些儿童已被另一个父母收养。 重新采用的路由器将从路由器表中删除。 Z-Stack 开发人员指南的第9.12.3节进一步说明了这一过程。

    此致、
    Ryan