This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZigBee 安全滚动密钥功能。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/673683/cc2538-zigbee-security-rolling-key-feature

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

在 z-stack 3.0中是否默认启用滚动键功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、不是。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一概念的基本工作原理是什么???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要说的是、在每个特定时间段更改不同的网络密钥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何启用此功能、更改网络密钥的具体时间以及如何更改该周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我回答的、Z-Stack 无法实现这一点。 您必须从应用层执行此操作。 我假设您可以尝试在协调器上创建计时器、并使用 ZDSecMgrUpdateNWKKey/ZDSecMgrSwitchNWKKey 执行此操作。 但是、如果更改了设备无法获取网络、则可能会导致通信中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意它的有效点----"但是,如果设备无法获取网络,可能会导致通信中断。"
    但是,对于使用此功能的应用程序类型, 以及网络架构/部署方案如何使此功能正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经告诉过您、没有使用此功能的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,z 堆栈中没有使用此功能的示例。

    我只想知道,在什么用例中,此功能可以完美地工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您确保所有器件都收到通知、表明网络密钥已从 ZC 更改、我认为 TI 应该能够正常工作。