This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2530:远程 TI

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/673393/webench-tools-cc2530-remote-ti

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:RemoTI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在  RemoteTi 堆栈中哪里可以找到 HalIrGenIsrCback ()函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 RemoTI 1.3.1堆栈中、可在 Components/hal/target/CC2530EB_NP/hal_irgen.h 中找到初始化 它必须由您的应用定义、并在 IR 信号生成完成后(来自 hal_irgen_[protocol].c)被调用。

    此致、
    Ryan