请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 主题中讨论的其他器件: RemoTI
工具/软件:WEBENCH设计工具
我生成了不同格式的红外代码、如 NEC、RC5、SIRC 等
我还使用 CC2530控制电视和其他设备。
但我无法控制我的运营商公司的交流。
我无法理解其 IR 格式、我发现要打开交流电源、我必须遵循 commond B24D7B84E01F 进行传输
但它的长度是48位、您能为它提供帮助吗???