This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2530:红外分配

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, REMOTI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/673084/webench-tools-cc2530-ir-genration

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: RemoTI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我生成了不同格式的红外代码、如 NEC、RC5、SIRC 等
我还使用 CC2530控制电视和其他设备。
但我无法控制我的运营商公司的交流。
我无法理解其 IR 格式、我发现要打开交流电源、我必须遵循 commond B24D7B84E01F 进行传输  

但它的长度是48位、您能为它提供帮助吗???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更详细地解释您的目标。 此器件是否支持 ZigBee RF4CE 和常见 IR 代码格式之一? 请查看《RemoTI 开发人员指南》SWRU198。 MAC 层提供了一种方案、用于传输和确认长度高达128字节的数据包、但无论如何、您所需的命令长度都只有6字节。 您是否检查了目标的信道和地址?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用远程 TI 的 CC2530制作 IR Blaster。
    但我无法为 CC2530设置远程 TI。
    您能告诉我如何为 CC2530设置远程 TI 吗?

    我还阅读了 RemoteTI 的文档、但仍然无法 为 CC2530设置远程 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然已停产、但我建议从 RemoTI-REFDES 和 CC2533DK-RF4CE-BA 设计开始。 确保您安装了正确版本的 IAR EW8051。

    此致、
    Ryan