This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:CC2530:CC2530创建协议 Z-Stack

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/671522/re-cc2530-cc2530-creating-a-protocol-z-stack

Thread 中讨论的其他器件:Z-STOCK感谢Prashanth
我想编写一个算法协议,如 Z-stack,如何启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、
    我拆分了上一个主题、因为这是一个新问题。
    此致、
    Prashanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    请提供有关您尝试完成的工作的更多详细信息。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想了解如何使用 Z-Stack、则可以在安装 Z-Stack 后在文档文件夹中找到相关文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan  

    我想知道 Z-stack 是如何写入的、因为我想编写我的特殊协议。

    然后,如何开始学习编写这样的简单协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 内核在库中提供、不适用于应用开发人员、因此您无法详细了解实施的 HOE 协议。 如果您想了解 Zigbee 协议的实现、可以尝试从 http://zboss.dsr-wireless.com 下载 ZBOSS v1.0开源堆栈