This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 IEEE 代码读取

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/672436/cc2530-cc2530-ieee-code-read

器件型号:CC2530

我有一个使用 CC2530 的智能家居设备需要 PP、我们需要读取 IEEE 代码并将其转换为 QR 代码并打印出来、然后粘贴到设备上。

从阅读到 Transate,我们需要哪些设备,  您是否可以提供一些材料和蛋奶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以使用闪存编程器读取 CC2530的 IEEE 地址、并使用 www.the-qrcode-generator.com 将 IEEE 地址转换为 QR 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    YK 的建议是否足以满足您的需求? 对于 CC253x 器件、存储在 XDATA 地址0x780C 处的64位 IEEE 地址以最低有效字节开头。 有多种 QR 代码生成器工具可供使用、我不喜欢这种方法。

    此致、
    Ryan