This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:持续未知信标请求

Guru**** 2553600 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/671210/cc2538-continuously-unknown-beacon-request

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

在监听器日志中、我可以看到连续信标请求。

我不知道这些信标请求的来源是什么。

请查找随附的监听器日志  

e2e.ti.com/.../Unknown-beacon-continuously.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测试并查看了哪些 Z-Stack 版本和示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 YK 的评论外、请简化您的网状网络并减少节点数量、以便更容易识别问题。 您的网络似乎已经发展得很好、添加任何特定节点后是否开始出现问题? 如需未来支持、请减小监听器日志样本大小并添加注释、以便更轻松地进行解析。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个愚蠢的错误...... 我将一些设备放在监听器附近,在那里 ZigBee 网络1已经在位置1运行。 这些设备是其他网络2在不同位置2的较早部分
    (网络2我已停止、关闭网关和路由器,并将网络2终端设备保持在网络1附近),因此网络2终端设备正在发送信标并尝试查找相应的网络,即网络2, 但是网络2不可用...这就是为什么...没有关联请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您自己的回复标记为已解决、以便其他人知道此问题已解决。