This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2530:CC2530中的 P1.1/P2.4

Guru**** 2586125 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/670129/webench-tools-cc2530-p1-1-p2-4-in-cc2530

器件型号:CC2530

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何在 CC2530上使用 P1.1或 P2.4?

该引脚是否复用?

如何使用 P1.1,因为我已在此引脚上连接 LED。
所有引脚上的 LED 工作正常、但 P1.1上的 LED 不工作。
有人可以帮助吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试暂停您在 IAR 中的应用、并检查 P1SEL 和 P1DIR 寄存器值以查看它们是否为正确的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P1SEL &=~BV (1);
    P1DIR |= BV (1);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是要检查 IAR 观察窗口中的 P1SEL 和 P1DIR 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    您是否能够解决您的问题? 如果是、请告诉我们您的解决方案。 如果您没有其他意见、我将此帖子标记为已解决。

    此致、
    Ryan