This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:Z-Stack 在 while (!(RSSISTAT &0x01))处停止;对于较旧的器件

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/669234/cc2531-z-stack-stops-at-while-rssistat-0x01-with-older-devices

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

尊敬的专家:

我正在尝试将最新的 Z-Stack 3.0用于我的应用。 在这里、我使用的是较旧的 CC2531器件(V1.0.1)。

我的代码在 while (!(RSSISTAT & 0x01);在 mac_mcu.c 文件中停止

这与 Z-Stack 网状1.0.0堆栈的行为相同。

是否有人可以告诉我我如何解决此问题?

提前感谢、

此致、

Saradhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 CC2531会在 while (!(RSSISTAT & 0x01))停止、在 mac_mcu.c 文件中、应用程序启动后立即停止?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chen:
    CC2531将在进入应用程序之前停止。 我的意思是代码在"while (!(RSSISTAT & 0x01));"处停止、即使在转到 GenericApp_Init()函数之前也是如此。
    此致、
    Saradhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 CC2531定制板上运行 GenericApp?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chen:
    我在 TI CC2531 USB 软件狗上运行默认的 GenericApp。
    谢谢、
    Saradhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需使用我的 CC2531 USB 软件狗在 Z-Stack 3.0.1中测试 GenericApp、我看不到它会在"while (!(RSSISTAT & 0x01))"处停止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saradhi、

    我获得了与 YiKai 相同的结果、即具有 Z-Stack 3.0.1负载的 GenericApp、并使用 CC2531 USB 软件狗 v2.4正确运行。 while 循环检查以确保 RSSI 值有效、这在进入 RX 后发生八个符号周期。 这都是清晰渠道评估(CCA)的一部分、您是否尝试更改默认渠道? 您的 CC2531EMK 是否已经过任何物理修改、您是否能够使用更新版进行测试?  您是否能够刷写数据包监听器固件?  您使用哪种硬件工具对软件狗进行编程?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijaya、

    您是否能够解决您的问题? 如果是、请告诉我们您的解决方案。 如果您没有其他意见、我将此帖子标记为已解决。

    此致、
    Ryan