请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 你(们)好
是否可以在没有中断的情况下将 GPTimer 配置为 PWM 模式?
从数据集看来、这是可能的、但在我的情况下不起作用。
我正在尝试设置其中一个引脚来为外部 ADC 生成采样率时钟。
通常使用另一个 MCU 是可行的。
代码如下:
CtrlPeripheralEnable (SYS_CTRL_Periph_GPT0); *(unsigned long*) Ioc_PA3_SEL = IOC_MUX_OUT_SEL_GPT0_ICP1; *(unsigned long*)(GPTIMER0_BASE + GPTIMER_CTL)= 0x00000000; *(unsigned TIME*(unsigned TIME* )+ GPTIM0*+ GPTIMCL+ GPTIMCL+ GPTIMER1M0+ GPTIMCL+ GPTIMER1M*(UNT)+ GPTIMER1M0+ GPTIM0+ GPTIM0+ GPTIM0+ GPTIMER1M0+ GPTIM0+ GPTIMER1M*+ GPTIM0+ GPTIM0+ GPTIMER1M*(UNT)+无符号(UL+ GPTIMER1M0+ GPTIMER1M*)+ GPTIMER0+ GPTIM0+ GPTIMER0+ GPTIMER1M*+ GPTIM0+ GPTIM0+ GPTIM0+ GPTIMER *(unsigned long*)(GPTIMER0_BASE + GPTIMER_CTL)|= 1UL;
我使用 IAR IDE。