This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:不使用 SmartRF Studio 7的 CC2650射频性能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/670691/cc2650-cc2650-rf-performance-without-using-smartrf-studio-7

器件型号:CC2650

您好!

我喜欢创建类似的行为、例如 IEEE 802.15.4中用于 CC2650的 Smart RF Studio。 我知道我可以使用 Smart RF Studio 生成具有单个通道和 TX 功率设置的 CW /调制信号、接收信号和获取 RSSI、发送/接收数据包。

但是、在我的系统中、我无法将 Smart RF Studio 用于我的开发。 这就是我需要一种通过 UART 命令生成类似上述内容的方法的原因。 那么、您能不能让我知道我需要使用哪些项目和哪些命令吗? 是否有任何文档可用于相同的文档?

我正在使用 CC2650 Launchpad 进行评估。

谢谢你。

此致。