请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我喜欢创建类似的行为、例如 IEEE 802.15.4中用于 CC2650的 Smart RF Studio。 我知道我可以使用 Smart RF Studio 生成具有单个通道和 TX 功率设置的 CW /调制信号、接收信号和获取 RSSI、发送/接收数据包。
但是、在我的系统中、我无法将 Smart RF Studio 用于我的开发。 这就是我需要一种通过 UART 命令生成类似上述内容的方法的原因。 那么、您能不能让我知道我需要使用哪些项目和哪些命令吗? 是否有任何文档可用于相同的文档?
我正在使用 CC2650 Launchpad 进行评估。
谢谢你。
此致。