This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:MAC 地址配置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/669908/cc2520-mac-address-configuration

器件型号:CC2520

您好!

我们有一位客户需要知道设备上的 MAC 地址是否是预先配置的地址、以及/或他们是否需要在合同制造商处配置下游地址。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    请参阅数据表的第15.6节、您将看到 EXT_ADDR 在0x3EA-0x3F1 (本地地址信息)预先定义。

    此致、
    Ryan