This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650和 CC2652 ZigBee 和6LoWPAN 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/668822/cc2650-cc2650-and-cc2652-zigbee-and-6lowpan-questions

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC2652R

您好!

我是无线连接 MCU 的新手、需要使用 ZigBee。

TI RTOS 是否具有通过 ZigBee 轻松通信的功能?

Code Composer Studio 7是否可用于对 CC2650/CC2652进行编程以通过 ZigBee/6LoWPAN 进行通信、使用 ZigBee 是否有优势?

ZigBee Z-Stack 家庭是否有能力在具有不同类型传感器的器件中使用、并能够传达温度和事件计数等变量?

低功耗模式下的 ZigBee Z-STACK-3 (CC2652)是否使用与 Z-Stack 家庭(CC2650)相同的功率量?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会说 TI RTOS 具有通过 ZigBee 轻松通信的功能。 您需要一些时间才能熟悉它的使用。

    CCS 上只能构建用于 CC2652的 Z-Stack 3.0。 用于 CC2650的 Z-Stack Home 1.2.2a 需要 IAR、现在已经过时。 我建议您使用 CC2652。 Contiki 6LowPAN 是开源的、如果您不熟悉它、则需要付出大量努力。

    我认为 ZigBee Z-Stack 家庭能够在具有不同类型传感器的器件中使用并传递温度和事件计数等变量是没问题的。

    正如我所知、CC2652的功耗等于甚至更低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢你,YK Chen! 您能告诉我一个文档/链接、其中有人说 Z-Stack 3.0 for CC2652可以在 CCS 上构建?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC26X2-SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DDD、

    通过查看 CC2650/CC2652R 数据表的第5.4节、您可以看到功耗数字非常相似、但略倾向于 CC2652R。 下载 SimpleLink CC26x2 Zigbee SDK 插件后、您将看到仅支持 CCS。

    此致、
    Ryan