This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:每次802.15.4测试的 CC2650源代码

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2630, TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/748484/cc2650-source-code-for-cc2650-per-test-for-802-15-4

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2630TIMAC

在哪里可以找到 CC2650的 PER 测试程序?

在 TI RTOS 中、我找到了适用于 cc2650的 PER 测试程序、但未提供802.15.4模式。

从哪里可以找到它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    您可以下载 SmartRF Studio 并使用特定的无线电配置生成802.15.4无线电(smartrf.c 和 smartrf.h)文件、然后将其导入到项目中。

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    我下载 SmartRF Studio 并生成802.15.4无线电(smartrf.c 和 smartrf.h)文件。
    我使用 TI RTOS v2.21的 PER Test、但我遇到了与其他问题相同的问题。 例如,"
    CC2650射频内核在 e2e.ti.com/.../491099上的 RF_runCmd"上挂起
    那么,在哪里可以找到源代码呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    源代码可在 C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08\products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_01_01\packages/ti\drivers\rf\RFCC26XX_multime.c 中找到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ?未在 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08 μ s 中给出 cc2650的 IEEE 802.15.4模式关于 PER 测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不完全理解您的问题、但您所需的所有来源都可以在该目录中找到。

    我相信您要求的是射频驱动器源。 (rf_runCmd ()……)、不是吗? 您可以在这里找到它。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 我使用 RF_runCmd 发送消息时,我使用了一个简单的示例来测试 IEEE 802.15.4模式,但程序在"

    rf_runCmd (rfHandle、(rf_Op*)&rf_cmdIeeeTx、rf_PriorityNormal、NULL、0); 

    "

    这是我的代码。

    /*
    === pwmled.c ===
    //
    //* XDCtools 头文件*/
    #include 
    #include 
    
    /* BIOS 头文件*/
    #include 
    #include 
    #include 
    #include 
    #include 
    #include 
    #include 
    /* TI-RTOS 头文件*/
    #include 
    
    /***** 包括***** //*
    
    XDCtools 头文件*/
    #include 
    
    
    /* TI-RTOS 头文件*/
    #include 
    
    
    /*板头文件*/
    #include "Board.h"
    
    
    #include "smartrf_settings.h"
    
    
    
    #include 
    
    #include 
    
    #include 
    #include 
    
    
    #define PAYLOAD_LENGTH 30 //要发送的数据包的长度*/
    static uint8_t packet[PAYLOAD_LENGTH];
    //
    
    ////*示例/板头文件*/
    #include "Board.h"
    
    
    GPTimerCC26XX_Handle hTimer0、hTimer1;
    PIN_STATE gpTimerPinState;
    PIN_Handle gpTimerPinHandle;
    
    //***** 变量声明***** /
    static rf_Object rfObject;
    static rf_handle rfHandle;
    
    rf_ScheduleCmdParams schParams;
    
    //
    *应用程序 LED 引脚配置表:
    *-所有 LED 板 LED 均关闭。
    */
    PIN_Config ledPinTable[]={
    BOARD_LED0 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、
    BOARD_LED1 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、
    PIN_TERMINATE
    };
    
    
    
    
    /*
    === main ====
    */
    int main()
    {
    PIN_init (BoardGpioInitTable);
    
    
    
    gpTimerPinHandle = PIN_OPEN (&gpTimerPinState、ledPinTable);
    
    if (!gpTimerPinHandle)
    {
    System_abort ("初始化板 LED 引脚时出错");
    }
    
    rf_params rfParams;
    rf_params_init (&rfParams);
    rfParams.nInactivityTimeout = 500;// 500us
    
    //配置射频计划命令参数
    schParams.priority = rf_PriorityNormal;
    schParams.EndTime = 0;
    
    
    
    rf_cmdIeeeTx.payloadLen =有效载荷长度;
    rf_cmdIeeeTx.pPayload =数据包;
    rf_cmdIeeeTx.startTrigger.triggerType = trig_now;
    
    /*请求对讲机的访问*/
    rfHandle = RF_OPEN (&rfObject、&RF_prop、(RF_RadioSetup*)&RF_cmdRadioSetup、&rfParams);
    
    while (1)
    {
    /*创建具有随机有效载荷的数据包*/
    uint8_t i;
    对于(I = 0;I < PAYLOAD_LENGTH;I++)
    {
    数据包[i]= 0x55;
    }
    
    RF_cmdFs.frequency = 0x0965;//通道11
    rf_postCmd (rfHandle、(rf_Op*)&rf_cmdf、rf_PriorityNormal、NULL、0);
    
    RF_EventMask 结果= RF_runCmd (rfHandle、(RF_OP*)&RF_cmdIeeTx、RF_PriorityNormal、NULL、0);
    
    //RF_cmdFs.frequency = 0x0983;//通道17
    //RF_postCmd (rfHandle、(RF_OP*)&RF_cmdF、RF_PriorityNormal、NULL、0);
    
    //result= rf_runCmd (rfHandle、(rf_Op*)&rf_cmdIeeeTx、rf_PriorityNormal、NULL、0);
    //安排一个专有的 TX 命令
    //rf_scheduleCmd (rfHandle、(rf_Op*)&rf_cmdIeeeTx、&schParams、NULL、RF_EventLastCmdDone);
    
    PIN_setOutputValue (gpTimerPinHandle、Board_LED1、!PIN_getOutputValue (Board_LED1));
    }
    
    
    
    
    
    // Hwi_Params HP;
    // Hwi_Params_init (&HP);
    ////中断默认启用
    // HP.enableInt = true;
    //
    ////// Hwi_Params_init
    (&HP);// HtimerInt 结构、HtimerInt (针对 HtimerInt、#rback、HtimerInt、H0a 中断)
    // Hwi_setPriority (INT_GPT0A、0);
    
    /*启用中断并启动 SYS/BIOS */
    
    } 

    ----------------------------------

    //
    //由 SmartRF Studio 版本2.11.0 (内部版本号126)生成
    //应用的模板与 tirtos_simplelink_2_21_00兼容
    //器件:CC2650版本2.2
    //
    *********
    
    
    //
    //参数摘要
    // IEEE 通道:11
    //频率:2405MHz
    // SFD:0
    //数据包数据:255
    //前导码 (32位):01010101...
    // TX 功率:5dBm
    
    #include 
    #include 
    #include 
    #include 
    #include 
    #include "smartrf_settings.h"
    
    
    // TI-RTOS 射频模式对象
    rf_Mode rf_prop =
    {
    rfMode = RF_MODE_IEEE_15_4、
    .cpePatchFxn =&rf_patch_cpe_IEEE、
    .mcePatchFxn = 0、
    .rfePatchFxn = 0、
    };
    
    
    //覆盖 CMD_RADIO_SETUP
    UINT32_t 覆盖[]=
    {
    // override_synth_ieee_15_4.xml
    //合成:将建议的 RTRIM 设置为5
    HW_REG_OVERRIDE (0x4038、0x0035)、
    //合成:将频率设置为3.43MHz
    (uint32_t) 0x000784A3、
    //合成:将锁定后的环路带宽设置为80kHz
    (uint32_t) 0xA47E0583、
    //合成:将锁定后的环路带宽设置为80kHz
    (uint32_t) 0xAE00603、
    //合成:将锁定后的环路带宽设置为80kHz
    (uint32_t) 0x00010623、
    //合成:配置 PLL 偏置
    HW32_array_override (0x405C、1)、
    //合成:配置 PLL 偏置
    (uint32_t) 0x1801F800、
    //合成:配置 PLL 延迟
    HW32_array_override (0x402C、1)、
    //合成:配置 PLL 延迟
    (uint32_t) 0x00608402、
    //合成:使用24MHz XOSC 作为同步时钟、启用额外的 PLL 滤波
    (uint32_t) 0x02010403、
    //合成:配置额外的 PLL 滤波
    HW32_array_override (0x4034、1)、
    //合成:配置额外的 PLL 滤波
    (uint32_t) 0x177F0408、
    //合成:配置额外的 PLL 滤波
    (uint32_t) 0x38000463、
    // override_phy_ieee_15_4.xml
    //合成:增加合成编程超时
    (uint32_t) 0x05000243、
    // Rx:调整 Rx FIFO 阈值以避免溢出
    (uint32_t) 0x002082C3、
    // override_frontend_id.xml
    // Rx:设置 RSSI 偏移以将报告的 RSSI 调整-2dB
    (uint32_t) 0x000288A3、
    // Rx:配置 LNA 偏置电流修整偏移
    (uint32_t) 0x000F8883、
    // Rx:调整 AGC DC 滤波器
    HW_REG_OVERRIDE (0x50DC、0x002B)、
    (uint32_t) 0xFFFFFFFF
    };
    
    
    // CMD_RADIO_SETUP
    //预定义方案的无线电设置命令
    RFC_CMD_RADIO_SETUP_t RF_RadiocmdSetup =
    {
    .commandNo = 0x0802、
    .status = 0x0000、
    .pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx
    .StartTime = 0x00000000、
    .startTrigger.triggerType = 0x0、
    .startTrigger.bEnaCmd = 0x0、
    .startTrigger.triggerNo = 0x0、
    .startTrigger.PastTrig = 0x0、
    .condition.rule = 0x1、
    .condition.nSkip = 0x0、
    .mode = 0x01、
    .__dummy0 = 0x00、
    .config.frontEndMode = 0x0、
    config.biasMode = 0x0、
    config.analogCfgMode = 0x0、
    config.bNoFsPowerUp = 0x0、
    TxPower = 0x9330、
    .pRegOverride = pOverrides
    };
    
    
    // CMD_FS
    //频率合成器编程命令
    RFC_CMD_FS_t RF_cmdF =
    {
    .commandNo = 0x0803、
    .status = 0x0000、
    .pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx
    .StartTime = 0x00000000、
    .startTrigger.triggerType = 0x0、
    .startTrigger.bEnaCmd = 0x0、
    .startTrigger.triggerNo = 0x0、
    .startTrigger.PastTrig = 0x0、
    .condition.rule = 0x1、
    .condition.nSkip = 0x0、
    .frequency = 0x0965、
    fractFreq = 0x0000、
    synthConf.bTxMode = 0x1、
    .synthConf.refFreq = 0x0、
    .__dummy0 = 0x00、
    .__dummy1 = 0x00、
    .__dummy2=0x00,
    .__dummy3=0x0000
    };
    
    
    // CMD_IEEE_TX
    //命令 ID 号0x2C1
    RFC_CMD_IEEE_TX_t RF_cmdieeTx =
    {
    .commandNo = 0x20001、
    .status = 0x0000、
    .pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx
    .StartTime = 0x00000000、
    .startTrigger.triggerType = 0x0、
    .startTrigger.bEnaCmd = 0x0、
    .startTrigger.triggerNo = 0x0、
    .startTrigger.PastTrig = 0x0、
    .condition.rule = 0x1、
    .condition.nSkip = 0x0、
    txOpt.bIncludePhyHdr = 0x0、
    txOpt.bIncludeCrc = 0x0、
    TxOpt.payloadLenMSb = 0x0、
    .payloadLen = 0x1E、
    .pPayload = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx
    时间戳= 0x00000000
    };
    
    
    // CMD_IEEE_RX
    //命令 ID 号0x2801
    RFC_CMD_IEEE_RX_t RF_cmdieeRx =
    {
    .commandNo = 0x2801、
    .status = 0x0000、
    .pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx
    .StartTime = 0x00000000、
    .startTrigger.triggerType = 0x0、
    .startTrigger.bEnaCmd = 0x0、
    .startTrigger.triggerNo = 0x0、
    .startTrigger.PastTrig = 0x0、
    .condition.rule = 0x1、
    .condition.nSkip = 0x0、
    .channel = 0x00、
    rxConfig.bAutoFlushCrc = 0x0、
    rxConfig.bAutoFlushIgn = 0x0、
    rxConfig.bIncludePhyHdr = 0x0、
    rxConfig.bIncludeCrc = 0x0、
    rxConfig.bAppendRssi = 0x1、
    rxConfig.bAppendCORCrc = 0x1、
    rxConfig.bAppendSrcInd = 0x0、
    rxConfig.bAppendTimestamp = 0x0、
    .pRxQ = 0、//插入适用的指针:(dataQueue_t*)&xxx
    .pOutput = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx
    .frameFiltOpt.frameFiltEn = 0x0、
    .frameFiltOpt.frameFiltStop = 0x0、
    .frameFiltOpt.autoAckEn = 0x0、
    .frameFiltOpt.slotedAckEn = 0x0、
    .frameFiltOpt.autoPendEn = 0x0、
    .frameFiltOpt.defaultPend = 0x0、
    .frameFiltOpt.bPendDataReqOnly = 0x0、
    .frameFiltOpt.bPanCoord = 0x0、
    .frameFiltOpt.maxFrameVersion = 0x3、
    .frameFiltOpt.fcfReservedMask = 0x0、
    .frameFiltOpt.modifyFtFilter = 0x0、
    .frameFiltOpt.bStrictLenFilter = 0x0、
    .frametypes.bAcceptFt0Beacon = 0x1、
    .frametypes.bAcceptFt1数据= 0x1、
    .frametypes.bAccint2Ack = 0x1、
    .frametypes.bAcceptFt3MacCmd = 0x1、
    .frametypes.bAccint4保留= 0x1、
    .frametypes.bAcceptFt5保留= 0x1、
    .frametypes.bAcceptFt6保留= 0x1、
    .frametypes.bAccint7保留= 0x1、
    ccaOpt.ccaEnEnergy = 0x0、
    ccaOpt.ccaEnCorr = 0x0、
    ccaOpt.ccaEnSync = 0x0、
    ccaOpt.ccaCorrOp = 0x1、
    ccaOpt.ccaSyncOp = 0x1、
    ccaOpt.ccaCorrThr = 0x0、
    ccaRssiThr = 0x64、
    .__dummy0 = 0x00、
    .numExtEntry = 0x00、
    .numShortEndries = 0x00、
    .pExtEntryList = 0、//插入适用的指针:(uint32_t*)&xxx
    .pShortEntryList = 0、//插入适用的指针:(uint32_t*)&xxx
    .localExtAddr = 0x000012345678、
    .localShortAddr = 0xABBA、
    .localPanID = 0x0000、
    .__dummy1 = 0x000000,
    endTrigger.triggerType = 0x1、
    .endTrigger.bEnaCmd = 0x0、
    .endTrigger.triggerNo = 0x0、
    .endTrigger.PastTrig = 0x0、
    .EndTime = 0x00000000
    };
    
    

    我使用 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08、IAR 和 CC2650芯片。

    我可以使用    tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08中的射频数据包错误率测试示例发送数据包。

    但我无法使用  tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08发送 IEEE 数据包。

    可以帮帮我吗?  

    为什么 TX 无法正常工作?

    @

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,我的天,我遇到了同样的问题。我花了很多时间寻找原因。我几乎疯了。
    谁能告诉我为什么?为什么?(我将 CC2630用于 IAR)
    我只查看反汇编代码,运行至:return rf_pendCmd (h、ch、(RF_EventLastCmdDone | RF_EventCmdAborted | RF_EventCmdStopPed | RF_EventCmdCancelled)时发现错误;
    但我不知道为什么?
    TX 数据包发送成功。 我可以从 SmartRF Studio 7读取数据包。
    TXEvent 一直在那里运行,它不能通过……
    帮助!帮助!
    谁能告诉我为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人如果知道这个问题的答案、请告诉我。
    如果有 CC2650 (或 cc2630)射频数据包 TX 示例涉及 IEEE802.15.4、请提供参考。
    电子邮件:blackbeer1030@hotmail.com
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 TIMAC 1.5.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉告诉您 TIMAC 1.5.2无法完成作业、此模式的 API 发送无线电数据包必须包含 MHR (FCF+SN)+address+PANID。我不需要在数据包中包含这些消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、我看不到 TI 提供示例/API 来发送除 TIMAC 之外的 IEEE 802.15.4数据包。