This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:信任中心重新加入

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/750815/cc2538-trust-center-rejoin

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

在 z-stack 3.0.2发行说明中,提到“不建议使用信任中心重新加入,因为它可能会使网络暴露于安全漏洞中”

有人可以详细说明这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 www.silabs.com/.../zigbee_3_0_preventio-EIW3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhanraj、

    这基本上意味着、通过无线方式传输 NWK 密钥、而这些密钥可能会被不需要的器件接收、这在 Z-Stack HA 1.2中尤其危险、因为 TCLK 未更新。 避免恶意攻击的最佳方法是实施 Z-Stack 3.0安装代码。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是“私有 TCLK”而不是“全局 TCLK”,那么这是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可以的,但会使您的设备与其他设备不兼容。