This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:射频校准程序

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/746954/cc2538-rf-calibration-procedure

器件型号:CC2538

您好!

我开发了一款集成了 CC2538和集成 SMD 天线的电路板。
我遇到的问题是、为了在器件之间正常通信、我必须使用不同于默认值的特定值来初始化某些寄存器、如 FSCAL0/1/2/3。 如果我将这些值与另一个电路板一起使用、则它无法正常通信、因此我必须再次更改这些值。
似乎我必须在每个电路板上执行校准才能获得正确的射频通信。 这是正常的吗?  它们是否 是解决此问题所需遵循的程序? 我做了些什么不对吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alain、

    我会就您的查询通知硬件团队的专家、希望很快得到回复。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、

    不、这是不正常的。 根据第660页上的用户指南、它说明此校准是自动的。

    ' FSM 子模块控制射频收发器状态、发送器和接收器 FIFO (TX FIFO 和
    RX FIFO)以及大多数动态控制的模拟信号、例如加电和
    模拟模块断电。 FSM 提供正确的事件排序(例如执行
    在启用接收器或发送器之前进行 FS 校准)。 此外、它还提供的分步处理
    从解调器传入的帧:读取帧长度、计算接收到的字节数、
    检查 FCS、最后选择在成功后自动处理 ACK 帧
    帧接收。 它在 TX 中执行类似的任务、包括在传输前执行可选的 CCA
    并在传输结束后自动转到 RX 以接收 ACK 帧。 最后是 FSM
    控制调制器或解调器与 RAM 中 TX FIFO 或 RX FIFO 之间的数据传输。"

    我的问题是、您是不是在该产品上使用 ZigBee 堆栈、还是在做专有的事情?
    如果您使用的是 ZigBee 堆栈、它已经为您做好准备。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    首先、我们不使用 ZigBee 堆栈、而是使用专有技术。

    其次、当我们使用 SmartRF Studio 7时、我们会看到以下行为:
    如果我配置射频参数并选择数据包 RX 选项卡、那么在按下开始按钮后、接收到的第一个数据包是正常的、但不跟踪数据包(某些数据包带有 CRC 错误、某些数据包是正常的)。 因此、在这种情况下、如果我按下 STOP 按钮、然后按下 START 按钮、则接收到的第一个数据包是 OK。 如果我重复此操作(按下 STOP (停止)然后按下 START (开始)),则始终接收到第一个数据包是正常的,那么我猜只有在按下 START (开始)按钮时才执行某些特定命令, 您能告诉我按下 START (开始)按钮时执行的命令序列吗?

    此致、
    Alain Carton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、

    否、我们无法提供 SmartRF Studio 如何工作的代码或详细信息。 但是、我们可以提供源代码示例、以显示使用 C 代码的背靠背数据包发送/接收。 这是一个直接链接。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致、
    /TA